Operator Library: Hardware Platform
此運算子代表 RGB 線性掃描 GigE Vision 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 此運算子需要一個類型為 CAM 的 VisualApplets 資源。 請在資源對話方塊中設定相機的資源索引。 資源索引 0 將相機對應至連接埠 0,索引 1 對應至連接埠 1,以此類推。 請參閱 'Allocation of Device Resources' 以取得更多資訊。
此 operator 可以進行設定,以支援 GigE Vision 標準所指定的不同資料格式。 下圖說明了這些資料格式。

注意
- RGBA8_PACKED 與 BGRA8_PACKED 會傳輸 alpha 元件。 然而,相機連接埠 link 指定為 RGB。 因此,alpha 元件(第 4 個元件)會在相機連接埠內部被截斷,且輸出 link 上僅提供其他三個 R、G 和 B 元件。 若需要第 4 個元件,請使用 CameraGrayArea 並將格式設為 MONO8。 提供的 4 個像素將組成單一 RGBA 像素。 現在即可根據需要重新解讀灰階像素。
- 相機 operator 會視需要萃取並對齊像素。 例如,將格式設為 BGR8_PACKED 將會強制相機 operator 在內部交換 B 和 R 元件。 在輸出 link 上會提供完美的 RGB 像素。 RGB10V1 與 RGB10V2 格式亦適用此規則。 相機 operator 將會輸出 3 個串接的元件。
參數化的格式經過轉換,以符合相機 operator 參數化的輸出 link 格式。 輸出 link 可以設定為多種 Bit Width。 如果相機格式的 Bit Width 大於輸出 link 中參數化的 Bit Width,轉換作業會透過在較低位元位置新增位元來執行。 然而,如果相機格式的 Bit Width 小於輸出 link 上可用的位元,則僅會使用最高有效位元。
此外,必須在輸出鏈結中指定可能的最大影像尺寸。 然而,實際傳輸的影像大小可能會較小,但絕對不能超過此設定的最大值。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {24, 30, 36} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | {2, 4} |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一頁